¿En qué podemos ayudarte?
Categorías
API
1. ¿Cómo obtener las APIs de LCSC?
2. ¿Para qué sirve cada API de LCSC?
3. ¿Con qué frecuencia puedo acceder por día o por minuto?
4. ¿Qué es una API?
5. ¿Cómo pueden ayudarte las APIs de LCSC?
6. ¿Cuáles son las características de las APIs?
7. ¿Ofrecen solución EDI?
8. ¿La información es en tiempo real cuando busco una pieza mediante una API?
9. ¿La 'API de detalles de artículo' muestra precios con descuento?
10. ¿Los precios cambian con frecuencia?
11. Quiero conectar una o más APIs de LCSC a mi sistema. ¿Cómo proceder?
¿Qué es una API?
Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas que permite que diferentes aplicaciones de software se comuniquen e intercambien datos entre sí.