Wie können wir Ihnen helfen?
Kategorien
API
1. Wie erhalte ich die APIs von LCSC?
2. Was macht jede LCSC API?
3. Wie häufig kann ich täglich oder minütlich darauf zugreifen?
4. Was ist eine API?
5. Wie können LCSC APIs Ihnen helfen?
6. Was sind die Merkmale von APIs?
7. Bieten Sie eine EDI-Lösung an?
8. Sind die Informationen in Echtzeit, wenn ich ein Bauteil über eine API suche?
9. Zeigt die 'Artikeldetails-API' Rabattpreise an?
10. Ändern sich die Preise häufig?
11. Ich möchte eine oder mehrere LCSC APIs mit meinem System verbinden. Wie soll ich vorgehen?
Was ist eine API?
Eine API (Application Programming Interface) ist ein Satz von Regeln, der es verschiedenen Softwareanwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen.