Wie können wir Ihnen helfen?
Kategorien
Frontplatten
1. Wie bestellt man ein Frontblech?
2. Wie hoch ist die Lichtdurchlässigkeit von milchig-weißen matten Acryl-Frontplatten und milchig-weißen glänzenden Acryl-Frontplatten?
3. Ist es möglich, schwarze halbtransparente Materialien als transparentes Fenster herzustellen?
4. Was ist der Unterschied zwischen Vorderdruck und Bodendruck?
5. Ist es möglich, ein transparentes und glänzendes Fenster herzustellen, wenn der Kunde ein mattiertes Material wählt?
6. Was ist die Schneidetoleranz?
7. Welche Materialien, Dicken und Größen sind typisch für gewölbte Tasten?
8. Wenn mein Panel falsch aufgeklebt wurde, gibt es eine Möglichkeit, es zu entfernen?
9. LCSC Frontplatten-Designspezifikationen
10. Was sind die Designspezifikationen für LCSC individuelle Frontplatten?
11. Wie bestätigt man die Farbe der Zeichnung?
12. Was soll ich tun, wenn ich eine Bestellung aufgegeben habe, aber die Druckmethode ändern möchte?
13. Können matte Materialien zur Herstellung transparenter Fenster verwendet werden?
14. Welche Dicken sind für bestimmte Materialien verfügbar?
15. Bestellung mit individuellen Kabeln / Komponenten / Frontplatten-Bestellungen zusammenführen
16. Wie finde ich die Rechnung für Front-Panel-Bestellungen?
Was ist der Unterschied zwischen Vorderdruck und Bodendruck?
Das fertige Produkt mit Frontdruck hat in den bedruckten Bereichen eine matte Haptik, während Fertigprodukte mit Rückdruck glänzend wirken.
Hinweis: Bei der Verwendung unterschiedlicher Druckverfahren für dieselbe Farbe können Farbabweichungen auftreten.